|
|
|
|
.
|
\nを除く任意の文字に一致します。文字クラスの中にある場合,ピリオド文字として扱われます。
|
|
[aeiou]
|
指定された文字セットに含まれる任意の文字と一致します。
|
|
[^aeiou]
|
指定された文字セットに含まれない任意の文字と一致します。
|
|
[0-9a-fA-F]
|
ハイフン(-)を使って連続した文字の範囲を指定できます。
|
|
\p{name}
|
nameで指定されたUnicode一般カテゴリ内の任意の文字に一致します(例:Ll,Nd,Z)。
Unicode一般カテゴリについての詳細は,「B.3 サポートされているUnicode一般カテゴリ」を参照してください。
|
|
\w
|
文字,数字,アンダースコアを含む,単語に使用される任意の文字と一致します。
|
|
\W
|
単語に使用される文字以外の任意の文字と一致します。
|
|
\s
|
空白文字と一致します。
|
|
\S
|
空白以外の文字と一致します。
|
|
\d
|
10進数字と一致します。
|
|
\D
|
数字以外と一致します。
|
|
[.\w\s]
|
\wや\sなどの,エスケープされた組み込み文字クラスは,文字クラスの中で使用できます。この例では,任意のピリオド,単語,または空白文字と一致します。
|