印刷をする前に,現在エディタ パネルで表示されているファイルのプレビューを行います。
エディタ パネルにフォーカスがある状態で,[ファイル]メニュー→[印刷プレビュー]を選択  | 
ヘッダ/フッダ部に,ファイル名(絶対パス)/ページ番号を表示します。
デバッグ・ツールと切断時,デバッグ・ツールと接続時(通常モード),またはデバッグ・ツールと接続時(混合表示モード)により表示するカラムが異なります。
ただし,エディタ パネルにおいて,非表示に設定しているカラムは表示されません(印刷されません)。
| 
 印刷プレビュー表示しているアクティブなエディタ パネルの内容を印刷するために,Windowsで用意されている,印刷 ダイアログをオープンします。  | 
|