|
debugger.Download.Property
|
デバッグ・ツールのダウンロード・ファイルの条件を設定/参照します。
[指定形式]
debugger.Download.Property = downloadlist
|
[設定]
[参照]
ダウンロード・ファイルの条件のリスト
[詳細説明]
- | デバッグ・ツールのダウンロード・ファイルの条件の設定/参照を行います。 |
注意 | downloadlistで指定するリストは,IronPythonのリストではなく,C#のリストとなります。
そのため,まず条件リストを参照して,そのリストに対して操作してください。 |
di = debugger.Download.Property
|
このdiに対してリストの操作を行います。
使用方法は[使用例]を参考にしてください。
[使用例]
>>>di = debugger.Download.Property
>>>print di[0].FileName
C:\project\test.abs
>>>print di[0].DownloadFileType
LoadModule
>>>dc = DownloadCondition()
>>>dc.FileName = "C:/project/test2.abs"
>>>dc.DownloadFileType = DownloadFileType.LoadModule
>>>di.Add(dc)
>>>debugger.Download.Property = di
>>>
|