非表示のアップデートの復元 ページ


このページでは,アップデートの選択 ページで非表示にしたアップデートを一覧表示し,選択したアップデートの表示を復元し,再度確認とインストールができるようにします。

図 A.8

非表示のアップデートの復元 ページ

 

ここでは,以下の項目について説明します。

[オープン方法]

-

CS+ アップデート・マネージャ ウインドウのメニューエリアで[非表示のアップデートの復元]をクリック

[各エリアの説明]

(1)

[表示する]ボタン

チェックしたアップデートを表示状態にし,再度確認とインストールができるようにします。

(2)

非表示のアップデート表示エリア

アップデートの選択 ページで非表示にしたアップデートが一覧表示されます。