2. 4  解析結果 パネルのオープン

処理プログラムの実行遷移状況,リアルタイムOS資源の利用状況,CPUの使用状況といった解析情報を表示するためには,解析結果 パネルをオープンします。

なお,解析結果 パネルのオープンは,リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルのツールバーに配置されている ボタンを押下することにより行います。

図2―2  解析結果 パネル



備考  解析結果 パネルは,リアルタイムOS タスク・アナライザ パネルの子パネル表示エリアに表示されます。