2. 4. 6  使用状況の絞り込み

解析結果 パネルでは,解析情報図エリアの実行遷移表示エリアでマウス・カーソルをドラッグ&ドロップすることにより,解析情報表エリアに表示する解析情報を“トレース・データの取得期間の解析情報”から“解析情報抽出区間の解析情報”へと更新することができます。

なお,実行遷移表示エリアでマウス・カーソルをドラッグ&ドロップすることにより,出現する解析情報抽出区間については,そのバッググランド・カラーがマゼンタ色となります。

図2―8  使用状況の絞り込み



備考  解析情報抽出開始時間/解析情報抽出終了時間の直下に表示されている マークは,通常のスクロールバーと同様なスクロール操作を行うことにより,解析情報抽出区間を変更することができます。