A.1 説  明

次に,解析ツールで使用するウインドウ/パネル/ダイアログの一覧を示します。

表 A.1

ウインドウ/パネル/ダイアログ一覧

ウインドウ/パネル/ダイアログ名

機能概要

メイン・ウインドウ

CS+を起動した際,最初にオープンするウインドウ

プロジェクト・ツリー パネル

プロジェクトの構成要素のツリー表示

プロパティ パネル

解析ツールの詳細情報の表示,および設定の変更

関数一覧 パネル

取得した関数情報の表示

変数一覧 パネル

取得した変数情報の表示

解析グラフ パネル

取得した関数情報/変数情報のグラフ表示

コール・グラフ パネル

関数間の呼び出し関係(コール・グラフ)の表示

クラス/メンバ パネル

取得したクラス情報【CC-RX】注/関数情報/変数情報のツリー表示

値の推移(ズーム) パネル

グラフのズーム表示

出力 パネル

CS+が提供している各種コンポーネントから出力されるメッセージの表示,および関数/変数の参照箇所一覧の表示

解析対象外ファイルを指定 ダイアログ

解析対象外とするファイルの選択

解析対象ファイルを指定 ダイアログ

解析対象とするファイルの選択

列の選択 ダイアログ

関数一覧 パネル/変数一覧 パネルにおける表示項目の並べ替え,または表示/非表示の設定

コール・グラフ検索 ダイアログ

コール・グラフ パネルで表示しているコール・グラフ内に存在する関数/変数の検索

フィルタ設定 ダイアログ

関数一覧 パネル/変数一覧 パネルにおけるフィルタ表示の条件設定

注

【CC-RX】
クラス情報は,C++ソース・ファイルを対象とする場合のみ提供される情報です。