2.6.3 特定項目を固定表示に設定する

関数一覧 パネル/変数一覧 パネルにおいて,表示画面を横スクロールしても,指定した項目(列)が常に表示されるように設定することができます。

操作は,対象の項目名の固定表示アイコン( / )をマウスによりクリックすることで行います(クリックの繰り返しにより,固定表示の設定/解除が切り替わります)。

固定表示に設定された項目は最左列に移動したのち固定され,横スクロールを行ってもスクロールの対象とはなりません。

なお,固定表示アイコンの意味は次のとおりです。

表 2.4

固定表示アイコン

アイコン

説明

 

固定表示を設定していないことを示します(デフォルト)。

 

固定表示に設定されていることを示します。

備考 1.

固定表示に設定されていない項目名を,固定表示に設定されている項目名の間,またはその最右列にドラッグ・アンド・ドロップすることでも,固定表示の設定をすることができます。

備考 2.

固定表示に設定されている項目名を,固定表示に設定されていない項目名の間にドラッグ・アンド・ドロップすることでも,固定表示の設定を解除することができます。