2.10 ウォッチ式に登録する

変数一覧 パネル上の変数をウォッチ パネル(ウォッチ1)のウォッチ式として登録することができます。

操作は,対象となる変数の行(複数行選択可)をウォッチ パネル(ウォッチ1)へ直接ドラッグ・アンド・ドロップすることで行います。

注意 1.

この操作は,デバッグ・ツールと接続時のみ行うことができます。

注意 2.

[合計値]の行に対してこの操作は無効です。

備考

対象となる変数の種別により,ウォッチ パネル上に登録されるウォッチ式の名称は次のように異なります。

-

グローバル変数 : “変数名”

-

ファイル内スタティック変数 : “ファイル名#変数名”

-

関数内スタティック変数 : “ファイル名#関数名#変数名”

-

クラス変数 : “クラス名::変数名”