2.6.1 表示項目を設定する

関数一覧 パネル/変数一覧 パネル上に表示する項目(列)の表示/非表示を任意に設定することができます。

 

(1) 表示項目を限定する場合

(2) 表示項目を追加する場合

(1)

表示項目を限定する場合

操作方法は,次の2通りです。

(a)

パネル内での操作

非表示とする対象の項目名を,マウスによりパネル外へドラッグ・アンド・ドロップします。

図 2.9

表示項目の限定(パネル内での操作)

(b)

列の選択 ダイアログによる操作

パネルのヘッダ・エリア左端の ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログにおいて,非表示とする対象項目名のチェック・ボックスのチェックを外します。

図 2.10

表示項目の限定(列の選択 ダイアログによる操作)

(2)

表示項目を追加する場合

パネルのヘッダ・エリア左端の ボタンをクリックすることによりオープンする列の選択 ダイアログにおいて,表示する対象項目名のチェック・ボックスをチェックするか,または対象項目名をマウスによりパネル上の情報表示エリアへ直接ドラッグ・アンド・ドロップします。

図 2.11

表示項目の追加(列の選択 ダイアログのチェック・ボックスでの操作)

図 2.12

表示項目の追加(列の選択 ダイアログからのドラッグ・アンド・ドロップ操作)