セクション追加 ダイアログ

セクション編集 ダイアログ

オーバーレイ配置セクションの追加 ダイアログ


セクションの追加,編集,複数割り付けを行う際のセクション名の設定を行います。

図 A.20

セクション追加 ダイアログ

図 A.21

セクション編集 ダイアログ

図 A.22

オーバーレイ配置セクションの追加 ダイアログ

 

ここでは,次の項目について説明します。

[オープン方法]

-

セクション追加 ダイアログ

-

セクション設定 ダイアログにおいて,アドレス-セクション・エリア内のセクションを選択したのち,[追加...]ボタンをクリック

-

セクション編集 ダイアログ

-

セクション設定 ダイアログにおいて,アドレス-セクション・エリア内のセクションを選択したのち,[変更...]ボタンをクリック

-

オーバーレイ配置セクションの追加 ダイアログ

-

セクション設定 ダイアログにおいて,[複数割り付け...]ボタンをクリック

[各エリアの説明]

(1)

[セクション名]

セクション名を指定します。

セクション名をテキスト・ボックスに直接入力,またはドロップダウン・リストにより選択します。

使用可能な文字は,英大文字(A〜Z),英小文字(a〜z),数字(0〜9),アットマーク(@),アンダスコア(_),アスタリスク(*),ドット(.)です。

また,ワイルドカード(*)も使用可能です。

なお,セクション名の先頭文字に数字(0〜9),ドット(.)を使用することはできません。

ドロップダウン・リストには,以下の予約セクションが設定されています。

.bss,.const,.data,.text

[機能ボタン]

ボタン

機能

OK

-

セクション追加 ダイアログの場合

本ダイアログをクローズし,指定したセクションをセクション設定 ダイアログのアドレス-セクション・エリアに追加します。

指定したセクションが属するセクション・グループ(アドレスと属するセクション)の該当列に空欄がない場合は,そのセクション・グループの最下部に新しいセクション行を追加します。空欄がある場合は,そこにセクションを設定します。

-

セクション編集 ダイアログの場合

本ダイアログをクローズし,セクション設定 ダイアログのアドレス-セクション・エリアで選択しているセクション名を指定したセクション名に置き換えます。

-

オーバーレイ配置セクションの追加 ダイアログの場合

本ダイアログをクローズし,セクション設定 ダイアログのアドレス-セクション・エリアに[オーバーレイn]列(n:1で始まる数字)を追加します。

指定したセクションを選択しているセクション・グループの該当列に設定します。

キャンセル

設定を無効とし,本ダイアログをクローズします。

ヘルプ

本ダイアログのヘルプを表示します。