2.4.3 インクルード・パスを追加する

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[コンパイル・オプション]タブを選択します。

インクルード・パスの設定は,[ソース]カテゴリの[追加のインクルード・パス]プロパティで行います。

図 2.22

[追加のインクルード・パス]プロパティ

 

[...]ボタンをクリックすると,パス編集 ダイアログがオープンします。

図 2.23

パス編集 ダイアログ

 

[パス(1行につき1つのパス)]にインクルード・パスを1行に1つずつ入力します。

1行に247文字まで指定可能です。

備考 1.

インクルード・パスは,以下のいずれかの方法で指定することも可能です。

-

エクスプローラなどからフォルダのドラッグ・アンド・ドロップ

-

[参照...]ボタンをクリックし,フォルダの参照 ダイアログによるフォルダの選択

-

[プレースホルダ]において行をダブルクリック

備考 2.

[参照ボタンからパスを追加時に、サブフォルダも含める]をチェックしたのち,[参照...]ボタンからパスの指定を行うと,指定したパスとそのサブフォルダ5階層分までのパスが[パス(1行につき1つのパス)]に追加されます。

 

[OK]ボタンをクリックすると,入力したインクルード・パスがサブプロパティとして表示します。

図 2.24

[追加のインクルード・パス]プロパティ(インクルード・パス追加後)

 

インクルード・パスの変更は,[...]ボタン,またはサブプロパティのテキスト・ボックスへの直接入力により行うことができます。

また,プロジェクト・ツリーにインクルード・ファイルを追加すると,そのインクルード・パスをサブプロパティの一番最初に自動で追加します。

備考

[共通オプション]タブの[よく使うオプション(コンパイル)]カテゴリの[追加のインクルード・パス]プロパティでも,同様に設定することができます。