2.5.2 マクロ定義を設定する

プロジェクト・ツリーでビルド・ツール・ノードを選択し,プロパティ パネルの[アセンブル・オプション]タブを選択します。

マクロ定義の設定は,[ソース]カテゴリの[マクロ定義]プロパティで行います。

図 2.32

[マクロ定義]プロパティ

 

[...]ボタンをクリックすると,テキスト編集 ダイアログがオープンします。

図 2.33

テキスト編集 ダイアログ

 

[テキスト]にマクロ定義を「マクロ名=文字列」の形式で1 行に1 つずつ入力します。

1行に32767文字まで,65535行まで指定可能です。

[OK]ボタンをクリックすると,入力したマクロ定義をサブプロパティとして表示します。

図 2.34

[マクロ定義]プロパティ(マクロ定義設定後)

 

マクロ定義の変更は,[...]ボタン,またはサブプロパティのテキスト・ボックスへの直接入力により行うことができます。

備考

[共通オプション]タブの[よく使うオプション(アセンブル)]カテゴリの[マクロ定義]プロパティでも,同様に設定することができます。