#include "r_cg_macrodriver.h" #include "r_cg_rtc.h" MD_STATUS R_RTC_Set_CounterValue ( rtc_counter_value_t counter_write_val ); |
MD_BUSY1,またはMD_BUSY2が返却される場合は,カウンタの動作が停止している,またはカウンタの動作開始待ち時間が短いことに起因している可能性があるため,ヘッダ・ファイルr_cg_rtc.hで定義されているマクロ_RTC_WAITTIMEの値を大きくしてください。 |