R_ADC_Get_Result


A/D変換結果(10ビット)を読み出します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_ADC_Get_Result ( uint16_t * const buffer );

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint16_t  * const buffer;

読み出したA/D変換結果を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし