R_DACn_Set_ConversionValue


ANOn端子に出力するアナログ電圧値を設定します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_DACn_Set_ConversionValue ( uint8_t reg_value );

備考

nは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint8_t reg_value;

D/A変換値(0x0〜0xFF)

[戻り値]

なし