r_dalin_callback_error


DALI受信エラー割り込みINTSREDLnの発生に伴う処理を行います。

備考

本API関数は,DALI受信エラー割り込みINTSREDLnに対応した割り込み処理r_dalin_interrupt_errorのコールバック・ルーチンとして呼び出されます。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
static  void    r_dalin_callback_error ( uint8_t err_type );

備考

nはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint8_t err_type;

DALI受信エラー割り込みの発生要因

00000xx1B: オーバラン・エラー

00000x1xB: パリティ・エラー

000001xxB: フレーミング・エラー

[戻り値]

なし