r_iican_callback_slave_error


IICAスレーブ通信エラーの検出に伴う処理を行います。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
static  void    r_iican_callback_slave_error ( MD_STATUS flag  );

備考

nはチャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

MD_STATUS flag;

通信エラーの発生要因

MD_ERROR: アドレス不一致の検出

MD_NACK: アクノリッジの未検出

[戻り値]

なし