12ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。
備考 1. | 本API関数の呼び出しにより,12ビット・インターバル・タイマはリセット状態へと移行します。
このため,本API関数の呼び出し後,制御レジスタへの書き込みは無視されます。
|
備考 2. | 本API関数では,周辺イネーブル・レジスタnのRTCENビットを操作することにより,12ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給の停止を実現しています。
このため,本API関数の呼び出しを行った際には,RTCENビットを共用している他の周辺装置(リアルタイム・クロックなど)に対するクロック供給も停止することになります。
|
[指定形式]
void R_IT_Set_PowerOff ( void );
|
[引数]
なし
[戻り値]
なし