R_IT8bitm_Channeln_Set_PowerOff
|
8ビット・インターバル・タイマに対するクロック供給を停止します。
備考 | 本API関数の呼び出しにより,8ビット・インターバル・タイマはリセット状態へと移行します。
このため,本API関数の呼び出し後,制御レジスタへの書き込みは無視されます。
|
[指定形式]
void R_IT8bitm_Channeln_Set_PowerOff ( void );
|
備考 | mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。 |
[引数]
なし
[戻り値]
なし