リアルタイム・クロックにカウント値を設定します。(カレンダモード設定時)
#include "r_cg_macrodriver.h" #include "r_cg_rtc.h" MD_STATUS R_RTC_Set_CalendarCounterValue ( rtc_counter_value_t counter_write_val ); |
カウント値rtc_counter_value_tについての詳細は,R_RTC_Set_CounterValueを参照してください。 |
MD_BUSY1が返却される場合は,カウンタの動作開始待ち時間が短いことに起因している可能性があるため,ヘッダ・ファイルr_cg_rtc.hで定義されているマクロRTC_WAITTIMEの値を大きくしてください。 |