R_TAUm_Channeln_Lower8bits_Stop


チャネルnのカウント(下位8ビット)を終了します。

備考

本API関数の呼び出しは,タイマ・アレイ・ユニットを8ビット・タイマとして使用している場合に限られます。

[指定形式]

void    R_TAUm_Channeln_Lower8bits_Stop ( void );

備考

mはユニット番号を,nはチャネル番号を意味します。

[引数]

なし

[戻り値]

なし