ルネサス
R_TMR_RDn_ForcedOutput_Stop
16ビット・タイマRDnのパルス出力強制遮断処理を終了します。
備考
本API関数の呼び出しは,16ビット・タイマRDnがカウント停止状態(タイマRDスタート・レジスタ(TRDSTR)のTSTARTビットが0)の場合に限られます。
[指定形式]
void R_TMR_RDn_ForcedOutput_Stop ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]