R_TMRX_Get_BufferValue


16ビット・タイマRXのTRXレジスタのバッファ・レジスタを読み出します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void R_TMRX_Get_BufferValue(uint32_t * const value)

[引数]

I/O

引数

説明

O

uint32_t
  * const value;

TRXレジスタのバッファ・レジスタの値を格納する領域へのポインタ

[戻り値]

なし