バス・エラー(不正アドレス・アクセス)の発生に伴う処理を行います。
備考 1. | 本API関数は,処理プログラムが不正なアドレス領域にアクセスした場合に発生するバス・エラー(不正アドレス・アクセス)に対応した割り込み処理として呼び出されます。 |
備考 2. | 本API関数内でバス・エラー・ステータス・レジスタ1(BERSR1)のMSTビットを読み出すことにより,バス・エラーの発生要因となったバス・マスタを確認することができます。 |
備考 3. | 本API関数内でバス・エラー・ステータス・レジスタ2(BERSR2)のADDRビットを読み出すことにより,バス・エラーの発生要因となった不正アドレス(上位13ビット)を確認することができます。 |
[指定形式]
static void r_bsc_buserr_interrupt ( void );
|
[引数]
なし
[戻り値]
なし