ルネサス
r_cgc_oscillation_stop_interrupt
発振停止検出割り込みの発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,クロック発生回路がメイン・クロックの発振停止を検出した場合に発生する発振停止検出割り込みに対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_cgc_oscillation_stop_interrupt ( void );
[引数]
なし
[戻り値]