ルネサス
r_cmt_cmin_interrupt
コンペア・マッチ割り込み(CMIn)の発生に伴う処理を行います。
備考
本API関数は,現在カウント値“コンペア・マッチ・タイマ・カウンタ(CMCNT)の値”と規定カウント値“コンペア・マッチ・タイマ・コンスタント・レジスタ(CMCOR)の値”が一致した場合に発生するコンペア・マッチ割り込み(CMIn)に対応した割り込み処理として呼び出されます。
[指定形式]
static void r_cmt_cmin_interrupt ( void );
nは,チャネル番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]