R_DAm_Set_ConversionValue


D/A変換を行うデータを設定します。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
void    R_DAm_Set_ConversionValue ( uint16_t reg_value );

備考

mは,チャネル番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

uint16_t  reg_value;

D/A変換を行うデータ

[戻り値]

なし