R_DOC_SetMode


動作モード,およびデータ演算を行うデータの初期値を設定します。

備考 1.

動作モードmodeにデータ比較モードCOMPARE_MISMATCH,またはCOMPARE_MATCHが指定された場合,基準となる16ビットのデータvalueがDOCデータ・セッティング・レジスタ(DODSR)に格納されます。

備考 2.

動作モードmodeにデータ加算モードADDITION,またはデータ減算モードSUBTRACTIONが指定された場合,初期値として16ビットのデータvalueがDOCデータ・セッティング・レジスタ(DODSR)に格納されます。

[指定形式]

#include    "r_cg_macrodriver.h"
#include    "r_cg_doc.h"
void    R_DOC_SetMode ( doc_mode_t mode, uint16_t value );

[引数]

I/O

引数

説明

I

doc_mode_t  mode;

動作モード(検出条件を含む)の種類

COMPARE_MISMATCH : データ比較モード(不一致)

COMPARE_MATCH : データ比較モード(一致)

ADDITION : データ加算モード

SUBTRACTION : データ減算モード

I

uint16_t    value;

データ演算を行うデータの初期値

[戻り値]

なし