ルネサス
R_DTCm_Stop
データ・トランスファ・コントローラの起動を禁止します。
備考
本API関数では,転送情報番号mに対応したDTC起動許可レジスタn(DTCERn)のDTCEビットを操作することにより,データ・トランスファ・コントローラの起動禁止を実現しています。
[指定形式]
void R_DTCm_Stop ( void );
mは,転送情報番号を意味します。
[引数]
なし
[戻り値]