r_iwdt_iwuni_interrupt


マスカブル割り込み/ノンマスカブル割り込みの発生に伴う処理を行います。

備考

本API 関数は,ダウンカウンタがアンダフローまたはリフレッシュエラーが発生したとき、マスカブル割り込み/ノンマスカブル割り込み処理として呼び出されます。

[指定形式]

static  void    r_iwdt_iwuni_interrupt ( void );

[引数]

なし

[戻り値]

なし