R_S12ADn_Set_CompareValue


コンペアレベルの設定を行います。

[指定形式]

void    R_S12ADn_Set_CompareValue ( ad_channel_t  reg_value0,  rad_channel_t  reg_value1 );

備考

nは,ユニット番号を意味します。

[引数]

I/O

引数

説明

I

ad_chanel_t  reg_value0

コンペアレジスタ0に設定する値

I

ad_chanel_t  reg_value1

コンペアレジスタ1に設定する値

[戻り値]

なし