1.2 特  長

以下に,コード生成ツールの特長を示します。

 

-

コード生成機能

コード生成では,GUIベースで設定した情報に応じたデバイス・ドライバ・プログラムを出力するだけでなく,main関数を含んだサンプル・プログラムなどといったビルド環境一式を出力することもできます。

 

-

レポート機能

コード生成を用いて設定した情報を各種形式のファイルで出力し,設計資料として利用することができます。

 

-

リネーム機能

コード生成が出力するファイル名,およびソース・コードに含まれているAPI関数の関数名については,デフォルトの名前が付与されますが,ユーザ独自の名前に変更することもできます。

 

-

ユーザ・コード保護機能

各API関数には,ユーザが独自にコードを追加できるように,ユーザ・コード記述用のコメントが設けられています。

 

[ユーザ・コード記述用のコメント]

/* Start user code. Do not edit comment generated here */

/* End user code. Do not edit comment generated here */

このコメント内にコードを記述すると,再度コード生成した場合でもユーザが記述したコードは保護されます。