2.5.1 出力有無の設定

コード生成では,プロパティ パネルの[コード生成設定]タブ→[ファイル生成モード]→[API関数の出力制御]で“設定に合わせてすべて出力する/初期化関数のみ出力する”を選択することにより,出力するAPI関数の種類(全API関数,初期化用API関数のみ)を設定することができます。

図 2.7

出力有無の設定

 

コード生成では,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→[コード・プレビュー]→周辺機能ノード→ソース・コード・ノード→API関数ノードを選択したのち,マウスを右クリックすることにより表示されるコンテキスト・メニューから“コード生成/コードを生成しない”を選択することにより,API関数単位での“該当ソース・コードの出力有無”についても設定することができます。

図 2.8

出力有無の設定

 

備考

出力有無の設定状況については,各API関数ノードの直前に表示されているアイコン種別により確認することができます。

 

該当API関数のソース・コードが出力されます。

なお,本アイコンが表示されているAPI関数は,ソース・コードの出力が必須( への変更不可)となります。

 

該当API関数のソース・コードが出力されます。

 

該当API関数のソース・コードが出力されません。