2.4 ソース・コードの確認

「2.3 情報の設定」で設定した情報に応じたソース・コード(デバイス・ドライバ・プログラム)を確認します。

なお,ソース・コードの確認は,プロジェクト・ツリー パネルの[Project name(プロジェクト)]→[コード生成(設計ツール)]→ソース・コード・ノード(→API関数ノード)をダブルクリックすることによりオープンするコード生成プレビュー パネルで行います。

図 2.4

ソース・コードの確認

 

備考 1.

プロジェクト・ツリー パネルのソース・ファイル名,またはAPI関数名を選択することにより,ソース・コードの表示を切り替えることができます。

備考 2.

コード生成プレビュー パネルに表示されるソース・コードの文字色は,以下の意味を持ちます。

緑

コメント文

青

Cコンパイラの予約語

赤

数値

黒

コード部

グレー

ファイル名

 

備考 3.

コード生成プレビュー パネル内でソース・コードを編集することはできません。

備考 4.

一部のAPI関数については,ソース・コードの出力時(周辺機能 パネルの ボタンをクリックした際)にレジスタ値などが計算され確定するものがあります。このため,本パネルに表示されるソース・コードは,実際に出力されるソース・コードと一致しない場合があります。