pol_sem

ipol_sem

概要

資源の獲得(ポーリング)

C言語形式

 ER      pol_sem ( ID semid );
 ER      ipol_sem ( ID semid );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      semid;
セマフォのID



機能

semidで指定されたセマフォから資源を獲得(セマフォ・カウンタから1を減算)します。

ただし,本サービス・コールを発行した際,対象セマフォから資源を獲得することができなかった(空き資源が存在しなかった)場合には,資源の獲得は行わず,戻り値としてE_TMOUTを返します。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- semid≦0

- semid > VTMAX_SEM

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

備考 タスクからipol_semを発行した場合,および非タスクからpol_semを発行した場合,コンテキスト・エラーは検出されず,システムの正常な動作は保証されません。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- semidのセマフォが存在しない。

E_TMOUT

-50

ポーリング失敗