vrst_mbx

概要

メールボックスのリセット

C言語形式

 ER      vrst_mbx ( ID mbxid );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      mbxid;
メールボックスのID



機能

mbxidで指定されたメールボックスをリセットします。

メールボックスに蓄えられていたメッセージは,RI600PXの管理から外れます。

備考1 本サービス・コールでは,メッセージ受信を待っていたタスクの待ち状態は解除されません。

備考2 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- mbxid≦0

- mbxid > VTMAX_MBX

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_MACV

-26

メモリ・アクセス違反

- スタック・ポインタが呼出しタスクのユーザ・スタック領域の範囲外を指している。

E_NOEXS

-42

オブジェクト未生成

- mbxidのメールボックスが存在しない。