-   
 
 get_ims
 iget_ims
 
-   
 
 ER      get_ims ( IMASK *p_imask );
 ER      iget_ims ( IMASK *p_imask );
 PSWレジスタのIPLビット値を,
p_imaskで指定された領域に格納します。
 
 備考1	 本サービス・コールでは,コンテキスト・エラーは検出されません。
 
 備考2	 コンパイラが提供する以下の組み込み関数を使用すると,本サービス・コールよりも高速にPSWレジスタのIPLビット値を取得することができます。組み込み関数の詳細は,「CubeSuite+ RXコーディング編」を参照してください。
 
 -	 get_ipl() :PSWレジスタのIPLビットの参照