sta_tsk

ista_tsk

概要

タスクの起動(起動要求をキューイングしない)

C言語形式

 ER      sta_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );
 ER      ista_tsk ( ID tskid, VP_INT stacd );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      tskid;
タスクのID

I

 VP_INT  stacd;
タスクの起動コード



機能

tskidで指定されたタスクをDORMANT状態からREADY状態へと遷移させたのち,初期優先度のレディ・キューの最後尾にキューイングします。これにより,対象タスクは,RI600V4のスケジューリング対象となります。また,このとき表18−2に示す処理が行われます。

ただし,本サービス・コールでは,起動要求のキューイングが行われません。このため,対象タスクがDORMANT状態以外の場合には,対象タスクの状態操作処理は行わず,戻り値としてE_OBJを返します。

対象タスクには,stacdが引き渡されます。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- tskid≦0

- tskid>VTMAX_TSK

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- タスクからista_tskを発行した。

- 非タスクからsta_tskを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。

E_OBJ

-41

対象タスクがDORMANT状態でない。