vrst_mpf

概要

固定長メモリ・プールのリセット

C言語形式

 ER      vrst_mpf ( ID mpfid );
パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      mpfid;
固定長メモリ・プールのID



機能

mpfidで指定された固定長メモリ・プールをリセットします。

固定長メモリ・ブロックの獲得を待っていたタスクの待ち状態は解除され,戻り値としてEV_RSTが返されます

備考1 すでに獲得されていた固定長メモリ・ブロックはすべて,対象固定長メモリ・プールに返却されます。このため,本サービス・コール以降はそれらの固定長メモリ・ブロックにアクセスしてはなりません。

備考2 本サービス・コールはμITRON4.0仕様外の機能です。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

不正ID番号

- mpfid≦0

- mpfid>VTMAX_MPF

E_CTX

-25

コンテキスト・エラー

- 非タスクから本サービス・コールを発行した。

- CPUロック状態から本サービス・コールを発行した。

- 「PSW.IPL > カーネル割り込みマスクレベル」の状態から本サービス・コールを発行した。