第1章  概  説


1.1 概  要

RI78V4は,効率の良いリアルタイム処理環境,および,マルチタスク処理環境を提供するとともに,対象CPUの制御機器分野における応用範囲を拡大することを目的として開発された“リアルタイム・マルチタスクOS”です。

また,実行環境に組み込んで使用することを前提として開発されているため,ROM化を意識し,コンパクトな設計が行われています。

1.1.1 リアルタイムOS

制御機器分野におけるシステムでは,内外の事象変化に対するリアルタイム性が要求されます。しかし,従来のシステムでは,このような要求をユーザが用意した単純な割り込み処理で対処してきたため,制御機器が高性能化,多様化するにつれ,単純な割り込み処理だけでの対処が困難になってきています。

つまり,処理プログラム量の増大,システムの複雑化により,内外の事象変化に対する処理を“どのような順序で実行させるのか”を管理することが煩雑になってきたといえます。

そこで,このような問題を解決するために考えられたのが“リアルタイムOS”です。

リアルタイムOSは,内外の事象変化に対するリアルタイム性を保証するとともに,最適な処理プログラムを最適な順序で実行させることを主な目的(仕事)としています。

1.1.2 マルチタスクOS

OSの世界では,OSの管理下で実行する処理プログラムを“タスク”,1つのCPU上で複数のタスクを同時実行させることを“マルチタスキング”と呼んでいます。

しかし,厳密にはCPU自体は1度に1つのタスク(命令)しか実行することができないため,タスクの実行を何らかの基準(きっかけ)を利用して非常に短い間隔で切り替えることにより,疑似的に複数のタスクが同時実行しているかのように見せています。

このように,システム内で規定されている何らかの基準を利用してタスクを切り替え,タスクの並列処理を可能としたのが“マルチタスクOS”です。

マルチタスクOSは,複数のタスクを並列実行させることにより,システム全体の処理能力を向上させることを主な目的(仕事)としています。