プロジェクト・ツリー パネル

概要

プロジェクトを構成するリアルタイムOSノード,システム・コンフィギュレーション・ファイル等の構成要素をツリー表示します。

なお,本パネルは,次の方法でオープンすることができます。

- [表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択

表示イメージ



機能

1 ) プロジェクト・ツリー エリア

プロジェクトの構成要素を以下のノードでツリー表示します。

ノード

説明

RI78V4(リアルタイムOS)

(“リアルタイムOSノード”と呼びます。)

使用するリアルタイムOSです。

xxx.cfg

システム・コンフィギュレーション・ファイルです。

リアルタイムOS生成ファイル

(“リアルタイムOS生成ファイル・ノード”と呼びます。)

システム・コンフィギュレーション・ファイル追加時に作成されるノードで,以下の情報ファイルが直下に表示されます。

- システム情報テーブル・ファイル(.asm)

- システム情報ヘッダ・ファイル(C言語用)(.h)

- システム情報ヘッダ・ファイル(アセンブリ言語用)(.inc)

- 割り込み情報定義ファイル

本ノード,および本ノードに表示されているファイルを直接削除することはできません。

システム・コンフィギュレーション・ファイルをプロジェクトから外した場合,本ノード,および本ノードに表示されているファイルは表示されなくなります。

リアルタイムOS関連ファイル

(“リアルタイムOS関連ファイル・ノード”と呼びます。)

以下の情報ファイルが直下に表示されます。

- トレース情報ファイル(trcinf.c)

本ノード,および本ノードに表示されているファイルを削除することはできません。



コンテキスト・メニュー

1 ) リアルタイムOSノード,リアルタイムOS生成ファイル・ノードを選択している場合

プロパティ

選択しているノードのプロパティをプロパティ パネルに表示します。



2 ) システム・コンフィギュレーション・ファイル,情報ファイルを選択している場合

アセンブル

選択しているアセンブラ・ソース・ファイルをアセンブルします。

なお,本メニューは,システム情報テーブル・ファイルを選択している場合のみ表示されます。

ただし,ビルド・ツールが実行中の場合は無効となります。

開く

ファイルの拡張子に割り当てられたアプリケーションで選択しているファイルをオープンします。

なお,本メニューは,複数のファイルを選択している場合は無効となります。

内部エディタで開く...

エディタ パネルで選択しているファイルをオープンします。

なお,本メニューは,複数のファイルを選択している場合は無効となります。

アプリケーションを指定して開く...

プログラムから開く ダイアログをオープンし,指定したアプリケーションで選択しているファイルをオープンします。

ただし,複数のファイルを選択している場合は無効となります。

エクスプローラでフォルダを開く

選択しているファイルが存在しているフォルダをエクスプローラでオープンします。

追加

プロジェクトにファイル,カテゴリ・ノードを追加するためのカスケード・メニューを表示します。

既存のファイルを追加...

既存のファイルを追加 ダイアログをオープンし,選択したファイルをプロジェクトに追加します。

新しいファイルを追加...

ファイル追加 ダイアログをオープンし,選択した種類でファイルを作成し,プロジェクトに追加します。

新しいカテゴリを追加

選択しているファイルと同じレベルにカテゴリ・ノードを追加し,カテゴリ名が編集可能な状態になります。

なお,本メニューは,ビルド・ツールが実行中の場合,およびカテゴリのネスト数が20の場合は無効となります。

プロジェクトから外す

選択しているファイルをプロジェクトから外します。

ファイル自体はファイル・システム上からは削除されません。

なお,本メニューは,ビルド・ツールが実行中の場合は無効となります。

コピー

選択しているファイルをクリップ・ボードにコピーします。

ファイル名を編集中の場合は,選択している文字列をクリップ・ボードにコピーします。

貼り付け

本メニューは常に無効です。

名前の変更

選択しているファイルの名前が編集可能な状態になります。

実際のファイル名も変更されます。

プロパティ

選択しているファイルのプロパティをプロパティ パネルに表示します。