sns_dpn

概要

ディスパッチ保留状態の参照

C言語形式

 BOOL    sns_dpn ( void );
 

アセンブリ言語形式

 CALL    !!_sns_dpn
 

パラメータ

なし

機能

本サービス・コールを発行した際のシステム状態種別(ディスパッチ保留状態であるか否か)を獲得します。

なお,本サービス・コールが正常終了した際には,戻り値として“獲得したシステム状態種別(TRUE:ディスパッチ保留状態,FALSE:非ディスパッチ保留状態)”が返されます。

備考 ディスパッチ保留状態とは,dis_dsp,loc_cpu,iloc_cpuといったサービス・コールを発行して明示的にディスパッチ処理(タスクのスケジューリング処理)の実行が禁止された状態,および,非タスクが処理を実行中の状態を指します。

戻り値

マクロ

数値

意味

TRUE

1

正常終了(ディスパッチ保留状態)

FALSE

0

正常終了(非ディスパッチ保留状態)