プロジェクト・ツリー パネル

プロジェクトの構成要素(マイクロコントローラ,ビルド・ツールなど)をツリー形式で表示します。

図A−2  プロジェクト・ツリー パネル



ここでは,次の項目について説明します。

- [オープン方法]

- [各エリアの説明]

[オープン方法]

- [表示]メニュー→[プロジェクト・ツリー]を選択

[各エリアの説明]

1 ) プロジェクト・ツリー エリア

プロジェクトの構成要素を以下のノードでツリー表示します。

ノード

説明

RI850V4(リアルタイムOS)

(“リアルタイムOSノード”と呼びます。)

使用するリアルタイムOSです。

xxx.cfg

システム・コンフィギュレーション・ファイルです。

リアルタイムOS生成ファイル

(“リアルタイムOS生成ファイル・ノード”と呼びます。)

システム・コンフィギュレーション・ファイル追加時に作成されるノードで,以下の情報ファイルが直下に表示されます。

- システム情報テーブル・ファイル(sit.s)

- システム情報ヘッダ・ファイル(kernel_id.h)

- エントリ・ファイル(entry.s)

本ノード,および本ノードに表示されているファイルを直接削除することはできません。

システム・コンフィギュレーション・ファイルをプロジェクトから外した場合,本ノード,および本ノードに表示されているファイルは表示されなくなります。

リアルタイムOS関連ファイル

(“リアルタイムOS関連ファイル・ノード”と呼びます。)

以下の情報ファイルが直下に表示されます。

- トレース情報ファイル(trcinf.c)

本ノード,および本ノードに表示されているファイルを削除することはできません。