17.4.4 メモリ領域情報

メモリ領域情報では,

1 ) メモリ領域名sec_nam

2 ) メモリ領域サイズsecsz

といった項目を個々の管理オブジェクト(タスク・スタック,データ・キュー領域,固定長メモリ・プール,可変長メモリ・プールなど)用メモリ領域に対して定義します。

なお,メモリ領域情報として定義可能な数は,1セクション当たり1個に限られます。

以下に,メモリ領域情報の記述形式を示します。

 
 MEM_AREA ( sec_nam, secsz );


以下に,メモリ領域情報で記述する項目について示します。

1 ) メモリ領域名sec_nam

管理オブジェクト用に使用するメモリ領域の名前を指定します。
なお,sec_namとして指定可能な値は“リンク・オプションで指定したセクション名.sec_namから.を除いた名前”に限られます。


2 ) メモリ領域サイズsecsz

管理オブジェクト用に使用するメモリ領域のサイズ(単位:バイト)を指定します。
なお,secszとして指定可能な値は“0x0〜0x7ffffffcの4バイト境界値,またはSIZE_AUTO”に限られます。


SIZE_AUTO: 基本情報,タスク情報などで定義した管理オブジェクトの合計サイズ

備考 メモリ領域サイズを算出する際の計算式については,「付録B メモリ容量」を参照してください。

備考 .kernel_workセクションに関する情報が未定義の場合,CF850V4は以下の記述が行われていたものとして処理を行います。

 
 MEM_AREA ( kernel_work, SIZE_AUTO );