ref_tst

iref_tst

概要

タスク基本情報の参照

C言語形式

 ER      ref_tst ( ID tskid, T_RTST *pk_rtst );
 ER      iref_tst ( ID tskid, T_RTST *pk_rtst );


パラメータ

I/O

パラメータ

説明

I

 ID      tskid;
タスクのID

TSK_SELF: 自タスク

数値: タスクのID

O

 T_RTST  *pk_rtst;
タスク基本情報を格納する領域へのポインタ



【 タスク基本情報T_RTSTの構造 】

 typedef struct  t_rtst {
         STAT    tskstat;        /*現在状態*/
         STAT    tskwait;        /*待ち要因*/
 } T_RTST;


機能

tskidで指定されたタスクのタスク基本情報(現在状態,待ち要因)をpk_rtstで指定された領域に格納します。

タスク情報のうち,現在状態,待ち要因のみを参照したい場合に使用します。

取得する情報が少ないのでref_tsk,iref_tskより高速に応答します。

備考 タスク基本情報T_RTSTについての詳細は,「15.2.2 タスク基本情報」を参照してください。

戻り値

マクロ

数値

意味

E_OK

0

正常終了

E_ID

-18

IDの指定が不正である

- tskid<0x0

- tskid>生成されているタスクの最大ID

- 非タスクから本サービス・コールを発行した際,tskidにTSK_SELFを指定した

E_CTX

-25

CPUロック状態から本サービス・コールを発行した

E_NOEXS

-42

対象タスクが生成されていない