-   
 
 snd_dtq
 
-   
 
 
 ER      snd_dtq ( ID dtqid, VP_INT data );
 
 | 
 
 dtqidで指定されたデータ・キューのデータ・キュー領域に
dataで指定されたデータを書き込みます。
 
 ただし,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューのデータ・キュー領域にデータを書き込むための空き領域が存在しなかった場合には,データの書き込みは行わず,自タスクを対象データ・キューの送信待ちキューにキューイングしたのち,RUNNING状態からWAITING状態(データ送信待ち状態)へと遷移させます。
 
 なお,データ送信待ち状態の解除は,以下の場合に行われ,データ送信待ち状態からREADY状態へと遷移します。
 
  
| 
 | 
 | 
 rcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
  
 | 
 | 
 prcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
  
 | 
 | 
 iprcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
  
 | 
 | 
 trcv_dtqの発行により,対象データ・キューのデータ・キュー領域に空き領域が確保された
  
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 
 また,本サービス・コールを発行した際,対象データ・キューの受信待ちキューにタスクがキューイングされていた場合には,データの書き込みは行わず,該当タスクにデータを渡します。これにより,該当タスクは,受信待ちキューから外れ,WAITING状態(データ受信待ち状態)からREADY状態へ,またはWAITING-SUSPENDED状態からSUSPENDED状態へと遷移します。
 
 備考1	 データを対象データ・キューのデータ・キュー領域に書き込む際の書き込み方法は,データの送信要求を行った順に行われます。
 
 備考2	 自タスクを対象データ・キューの送信待ちキューにキューイングする際のキューイング方式は,コンフィギュレーション時に定義された順(FIFO順,優先度順)に行われます。
 
 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 -	  dtqid>生成されているデータ・キューの最大ID
  
 | 
| 
 | 
 | 
 -	 CPUロック状態から本サービス・コールを発行した
  
 -	 ディスパッチ禁止状態から本サービス・コールを発行した
  
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 |