出力ファイル名を指定します。
[指定形式]
カレント・フォルダにファイルを出力します。
出力オブジェクト・ファイル名は,ソース・ファイル名の拡張子を“.obj”に置き換えたものとなります。
[詳細説明]
- | 出力オブジェクト・ファイル名をfileに指定します。 |
- | fileがすでに存在する場合は,そのファイルを上書きします。 |
- | 本 オプションを指定しても,フェイタル・エラーがある場合には,オブジェクト・ファイルの出力は行いません。 |
[使用例]
- | オブジェクト・ファイルをファイル名sample.objで出力します。 |
>asrh -osample.obj -Xcommon=rh850 main.asm
|