-Xno_warning


指定した警告メッセージの出力を抑止します。

[指定形式]

-Xno_warning=num[,num]...
-Xno_warning=num1-num2

 

-

省略時解釈

すべての警告メッセージを出力します。

[詳細説明]

-

指定した警告メッセージの出力を抑止します。

-

num,num1,num2には,メッセージ番号を指定します。
存在しないメッセージ番号を指定した場合は,無視します。

-

num,またはnum1,およびnum2を省略した場合は,エラーとなります。

-

num1-num2の形式で指定すると,その範囲に含まれるメッセージ番号を指定したものとみなします。

-

本オプションで指定するメッセージ番号は,Wに続く7桁の数字のうち,下位5桁です。
メッセージ番号については,「10. メッセージ」を参照してください。

[使用例]

-

警告メッセージW0550002,W0550003の出力を抑止します。

>asrh -Xno_warning=50002,50003 -Xcommon=rh850 main.asm