3.5.1 インテル拡張ヘキサ・ファイルの構成

インテル拡張ヘキサ・ファイル(20ビット)は,スタート・アドレス・レコード,拡張アドレス・レコード,データ・レコード,およびエンド・レコードの4種類のレコード注により構成されます。

インテル拡張ヘキサ・ファイル(32ビット)は,スタート・リニア・アドレス・レコード,拡張リニア・スタート・アドレス・レコード,スタート・アドレス・レコード,拡張アドレス・レコード,データ・レコード,およびエンド・レコードの6種類のレコード注により構成されます。

注

各レコードは,ASCIIコードで出力します。

 

インテル拡張ヘキサ・ファイルの構成と内容を以下に示します。

図 3.1

インテル拡張ヘキサ・ファイルの構成

注

拡張アドレス・レコード,およびデータ・レコードは繰り返されます。